结果:找到"PCB设计 物联网 WiFi 电量计量 立创EDA 开源硬件",相关内容1000条
  • 具有wifi数传功能的计数器
  • 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
  • 【暑期训练营进阶班】心得体会
  • 这个暑期参加立创暑期训练营,自己学到了不少的知识,也获得了不少经验,看到了很多厉害的作品。非常感谢这次活动,提供了学习的平台,自己确实学到了不少知识。比如:电路设计上的细节问题,以前很少在意这些问题,这次活动,制版和调试过程中由于自己电路设计上的问题,耽误了不少时间。这是这次进阶班我的作品,基于EMW3080和STM32的物联网智能插座。通过连接阿里飞燕平台,实现远程控制,可以放在家里控制灯、饮水机等中小功率家用电器,可以用手机和天猫精灵控制。带一块0.96寸的OLED屏,主要用于显示系统必要的信息,比如:设备配网二维码、插座状态。预留DHT11/DS18B20接口,插上传感器即可做温度/湿...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: EDA 活动心得 发帖人:VCJ小猿 发帖时间:2020-08-26 16:06:00
  • 立创EDA开源推荐007期丨WiFi智能插座学习板
  • 【立创EDA开源推荐】007期|WiFi智能插座学习板工程名称:WiFi智能插座学习板工程作者:美岩电子制作(点击查看作者更多工程)工程链接:https://oshwhub.com/LoveYanElecDIY/diy-she-ji-zhi-neng-cha-zuo(点击链接可直接在线打开原理图、PCB)工程简介:本设计基于STM32控制器,使用HLW8032计量芯片采集电能,以阿里云为媒介,通过ESP-01MWiFi模块传输数据而组成的智能插座系统。设计思路:以STM32为控制器,HLW8032计量芯片采集电能,阿里云为媒介,ESP-01MWiFi模块传输数据组成的智能插座系统。系统包括底...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: PCB WiFi EDA 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-07-30 15:58:00
  • 开源推荐006期丨ATX电源测试仪
  • 开源工程名称:ATX电源测试仪作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester✨工程描述:前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB 原理图 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:39:00
  • 开源推荐005期丨LED点阵时钟
  • 开源工程名称:LED点阵时钟作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/led_matrix_clokc✨工程描述:基于51单片机的LED点阵电子时钟。基于STC15W4K系列超高速51单片机。在100*40mm大小的双面板上容纳了所有的元器件。DS3231实时时钟(RTC)芯片,年误差不超过5分钟。点阵分辨率:24*8通过底部的进度条显示秒数。通过重力感应来确定显示方向。micro-usb接口供电。CR1220后备电池,断电不会停止走时。PCB预留DS18B20温度传感器接口和蜂鸣器控制接口,可根据需要自行添加提供源代码。提供外壳3D模...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB OSHWHUB 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:30:00
  • 开源推荐004期丨18650锂电池LED灯
  • 开源工程名称:18650锂电池LED灯投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/ip5306-li-dian-chi-chong-fang-dian-ban✨工程描述:使用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,可以对18650电池充放电,还可以做LED灯。红圈1为IP5306锂电池充电和升压5V电路,SW1开关短按可以触发电量显示百分比指示灯和USB5V输出。红圈2为PT4115恒流LED驱动电路,最大恒流800MA,长按3秒SW1可以控制PT4115点亮和关闭LED灯。✨PCB板和焊接成品PCB布局进行了修...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB 原理图 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-05 10:41:00
  • 开源推荐003期丨51单片机脱机下载和烧录器
  • 开源工程名称:51单片机脱机下载和烧录器投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi✨工程描述:STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。但是这样做就是要每次烧录时要用...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB 原理图 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-04 14:33:00
  • 开源推荐002期丨TPS54360降压模块
  • 开源工程名称:TPS54360降压模块作者:suifeng8071工程链接:https://oshwhub.com/dian-sai-1/tps54360✨工程描述:TPS54360是一款具有集成型高侧MOSFET的60V、3.5A降压稳压器。按照ISO7637标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至2µA。4.5V到60V(绝对最大值为65V)输入范围:3.5A持续电流、4.5A最低峰值电感器电流限制电流模式控制直流/直流转换器92...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB 原理图 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-03 10:52:00
  • 开源推荐001期丨VFD时钟
  • 嗨~这里是立创EDA开源硬件项目推荐,在OSHWHub开源的优秀项目都会在这里进行推荐供大家交流学习,每个项目基本都包括项目描述、原理图设计、PCB设计、BOM表、实物图、演示视频、调试程序等等;本期工程详情可查看地址:https://oshwhub.com/katachi/vfd-shi-zhong工程描述:VacuumFluorescentDisplay(vfd)即真空荧光显示屏,其独特的发光效果受不少发烧友青睐。VFD显示原理一般是屏上侧灯丝供电后激发出电子,然后下册有栅极和阳极(类比数码管公共端和段端),恰当设置栅极阳极和灯丝的电势,可使电子轰击阳极上的荧光粉而发出美妙的光线。VFD...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: EDA PCB 原理图 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-11-26 17:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: